请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-PGA460 主题中讨论的其他器件: Energia、 PGA460、 PGA460-Q1
尊敬的 TI:
我目前正在开发 AGV 的障碍物检测原型。 我必须使用基于 ARM 的微控制器。 如果原型系统成功、则将设计专用 PCB。
我想使用4块 BOOSTXL-PGA460板、它们通过4个独立的 UART 通道连接到微控制器。 我能否使用软件开发指南中的代码并删除所有 TCI、SPI 和 OWI related.in 订单要实现这一点、我必须将 MEM_HOLD 和 MEM_CS 设置为高电平、并将 COM_PD 和 COM_SEL 设置为低电平? 是否需要更多设置才能在没有总线的情况下使用两线通信?
我计划将 EVM 封装与 GUI 一起使用以进行测试、并找到所需的设置并将其放入微控制器程序中。 这似乎是一个好计划、还是我忽略了一些事情?
此致、
格伦