This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:来自 AFE4404的数据不正确

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673801/afe4404evm-incorrect-data-from-afe4404

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我正在使用 Arduino 控制 AFE4404 EVM。 我可以写入和读取寄存器、以便 I2C 正常工作。 Hov串 在 ADC_RDY 中断后读取数据时、我获得的数据不正确。 我附加了从 AFE4404获取的一些数据值(值为:LED2VAL、LED3VAL、LED1VAL、ALED1VAL、LED2-ALEDVAL、LED1-ALED1VAL;   其中每行都是新样本)。 您可以看到、数据会逐渐递减到一个非常低的值。 我使用 AFE4404 EVM 软件检查了器件、并获得了正确的值和波形。  

我想我缺少了一些东西。 从 AFE 获取数据后、我是否需要对数据执行某些操作?

16771336、16747197、16772469、16773040、24037、16776859;
16772389,16747766,16772611,16773458,24071,16776623;
16772338、16748569、16772906、16773636、24105、84;
16772997、16749341、16773679、16773097、2370、16776998;
16772706、16749071、16773355、16773651、24050、881;
16773088,16748867,16774506,16773206,22971,763;
16772834、1674962、16773858、1677340、24139、1917;
16773365、16749362、16774634、16773151、23692、1657;
16773391,16749603,16775202,16773133,24950,1798;
16773505、16748885、16772950、16773093、26003、16776796;
16772775、16747208、16772666、16772775、25492、16776314;
16773932、16748385、16772578、16773128、25218、16776685;
16773222,16749117,16771811,16772878,24952,16776932;
16773757,16749347,16772192,16773331,24444,16776478;
16774179,16748825,16771972,16773095,25635,16775997;
16774181,16749172,16771523,16772876,25832,16775268;
16774762、16748932、16771612、16773469、24333、1675659;
16774504、16750153、16772147、16773346、24363、16776636;
16774939、16750325、16772405、16772647、24857、16776979;
16775139、1675120、16772525、16772667、24055、16777121;
16775521、16751536、16772658、16773474、24107、16776517;
1675638、16751324、16772882、16773166、23387、16777179;
1675697、16751763、16773079、16773516、23813、567;
16776008、16752563、16773114、16772799、23457、16777133;
16776665、16753545、16773738、16773413、23613、591;
16776800、16753409、16773940、16772694、22390、2066;
207、1675416、167746、16773244、22904、2159;
16776514、16753475、16773527、16772624、24527、16776274;
16775706、16751316、16770883、16773116、22367、16773654;
16775058、16751679、1676871516、16773453、22704、16772689;
1675620、16752953、16767744、16772936、24239、16771865;
16776851、16752667、1676662、16773129、23395、16770531;
16776765、16753672、16766440、16773433、2235、16769430;
16775828、16753523、16765284、16773304、22680、16768869;
16776776、16753705、16764145、16772987、24133、16768508;
493,16754233,16764099,16773489,21884.16767989;
81、16754392、16764186、16772816、22973、16768521;
905,16755635,16764477,16773415,21415,16768608;
647、1675589、16764805、16772449、21888、16769365;
1272,16756023,16765116,16772804,22622,16768744;
1537、16757119、16765099、16773636、21536、16769565;
1825、16757720、16766402、16772824、21038、16770419;
2549、16758247、16765807、16773241、22629、16770418;
2929,16757743,16767191,16773169,21885,16770823;
3230、16759155、16767151、16772985、21072、16771722;
2722、16759184、16767895、16772984、22099、16773139;
3956、16759518、16768729、16773302、21546、16771665;
3967、16759398、16766724、16772866、21682、16768967;
3205,16758081,16763373,16773067,22287,16766673;
3530、16759207、16760504、16773021、21819、16764476;
4084、1675875、16759974、16773093、22648、16763556;
3211、16758789、16758259、16773142、2235、16762473;
3724、16758460、16757996、16773212、21675、16761317;
4183,16759678,16757229,16773167,21526,16760635;
4078、16759970、167564800、16772685、22110、16760726;
5244,16760220,16756122,16773337,22032,16759918;
4900、16760581、16756584、16772634、21968、16760587;
4880,16761171,16757318,16772943,21930,16762244;
5996、16761771、16757217、16772773、20451、16761229;
6479、16761920、16758010、16773454、20105、16761756;
6184,16763771,16757977,16773276,21375,16762366;
6246,16762921,16758194,16773050,20894,16763366;
7295、16762971、1675928、16773077、21344、16763003;
7434,16763828,16758953,16772718,20033,16763996;
7678、16764134、16760055、16773314、20237、16764513;
7700、16765009、16761272、16772774、18842、16765144;
7849、16765091、16761760、16772943、19298、1676495;
8102、16765967、16761876、16772839、19184、16765791;
8108,16765077.16760176,16773253,21526,16762391;
7306、16763542、16756511、16773303、20022、16759410;
7096、16764836、16752998、16773411、21858、16756901;
8712、16763745、16752302、16773225、20356、16755105;
7767、16764777、16750613、16772820、22180、16754971;
8806、16763610、16750507、16772887、19315、16753641;
8257,16764211,16749397,16773009,21829,16753253;
9304,16765110,16748147,16773305,19955,16752013;
8233,16764568,16748495,16773346,1935,16752431;
9436、16765846、16748183、16773059、2130、16752206;
8829、16765668、16749480、16773078、19460、16753793;
9986、1676690、1674942、16772940、20188、16754124;
10048、16766997、16750239、16773413、20668、16753977;
10441,16767804,16750088,16773086,1997,16755087;
10481,16768022,16751308,16773197,19611,16755812;
11177、16768069、16751884、16773140、20936、16756165;
11393、16768309、16752728、16773327、20049、16757026;
11753、16768700、16753425、16772803、20154、16757898;
11515、16769731、16754557、16773554、19448、16758962;
12205,16770466,16755191,16773060,20095,16759522;
12357,16770577,16756560,16773047,19996,16761191;
12411、1677071、167568、32、167730、185、472、16761378;
11528、16770650、16756685、16773314、20617、16759813;
11970、16768777、16751721、16773164、20217、16753815;
12303、16769151、16748537、16773519、20291、16751892;
11962、16769305、16747080、1677300、20674、16750662;
11893、1676889、16745728、16773762、20687、16750049;
12662,16769820,16746050,16773065,19475,16748992;
12622、16768566、1674540、16773076、21098、16749255;
12704,16769380,32192,16773066,20484,16748322;
13131、16770080、32514、16773274、19019、16748112;
13277,16769871,16745047,16773144,20001,16749694;
13670、16770763、16745446、16772802、19653、16749339;
13693、16771257、16746034、16773426、20357、16751455;
147,16770885,16747724,16772808,20407,16751544;
15104、16772360、16748428、16773004、19019、16752690;
14139、16772661、16748811、16773253、19121、16753397;
15006、16772831、16749745、16772866、20076、16754700;
15092、16773149、16750549、16773583、19287、16755168;
15667 16773996、16751417、16772624、17817、16756189;
15503,16773800,16752440,16772852,17980,16756248;
15552,16774653,16753201,16773519,18491,16758213;
15879、16774699、16754301、16772701、18255、16759396;
16006、16775189、16755105、16773691、18420、16759333;
16134、16775500、16755846、16772805、1772、16759646;
15409,16773798,16752598,16772653,19400,16754436;
14902,16772705,167471,16773480,19734,16750945;
15029、16772454、16745961、16772994、195、16748896;
14675,16773119,3233,16773064,20051,16748490;
15386、16772489、32282、16772776、20293、16747317;
15662,16773279,31061,16773139,19564,16747060;
14917、16773206、3060、16772870、19439、16746095;
15018、16773263、30053、16773557、18486、16745656;
16054,16773994,29554,16772796.18256,16745434;
16112、16774175、29852、16772470、18016、16746160;
16121,16774291,30406,16773536,18772,16746001;
16651,1675640,31149,16772822,17476,16747492;
16283、16775274、31670、16773382、942、16747165;
16912、16776158、31912、16772838、17294、16748559;
16644、16776126、32549、16773632、18102、16748100;
16705,16776110,16745120,16772770,16972,16749515;
16707,16776037,16745487,16773431,186,16750889;
17525、332、16747336、16772843、17984、16751150;
18070、708、16747328、16773143、17021、16751586;
17535、420、16748752、16773160、16925、16753171;
17201、1077、16749304、16773038、17648、16754275;
18027、484、1675022、16773372、15784、16752547;
16266,16777143,16746811,16772901,196,16747673;
16460、16774248、28955、16773114、19905、28639;
15487,16772595,22312,16772819,19517,23665;
13355、16769610、16203、16772911、21189、17971;
11195、16767175、11399、16773373、23616、12543;
9643、1676260、5618、16772905、26579、7442;
7320、16754686、16777202、16773081、16751532、16775394;

数据来自: Value=((V_code[2]<16)|(V_code[1]<8)|(V_code[0]))&0xFFFFFF;

提前感谢 Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan,


    您必须执行符号转换以适应负数。

    有关这一点、请参阅数据表的第8.3.4节。

    此致、
    Prabin