This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:TMP235 SOT-23 (3引脚)

Guru**** 2615905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP235, LM60, LM62, LM61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674250/tmp235-tmp235-sot-23-3-pin

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件: LM60LM62LM61

尊敬的先生/女士:

我们将 TMP235 SOT-23 (3引脚)封装用于我们的设计。 我在任何地方都找不到可订购的库存。 我如何获取它?

情况紧急。

此致、

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ、

    感谢您提出此问题。 我将通知团队。

    您需要的数量是多少?

    您可以尝试通过 TI.com 申请样片或订购:

    www.ti.com/.../samplebuy

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我看不到购买3引脚(TMP235 SOT-23)版本的任何选项。 全部为5个引脚。 请检查我是否看到错误的链接。

    当装配停止时、我需要20件用于 PROTOD 构建。

    谢谢、
    DJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ、

    遗憾的是、SOT-23版本尚不可订购。 它现在处于预览状态。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    预计何时发布?

    是否有任何其他兼容设备具有相同的尺寸? 这将要求我们更改布局、这并不容易、并且会影响我们的项目。

    作为建议、 如果您在数据表中突出显示 、以便其他人不会面临类似的问题、将会更好。

    谢谢、

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ、

    我无法评论发布的具体日期。 我们将在数据表中采取纠正措施。 感谢您的反馈。

    这些是采用 SOT-23封装的模拟温度传感器:

    www.ti.com/.../products.html

    工作温度范围、最小电源电压和增益要求是多少?

    您可能需要了解 LM60、LM61、LM62。