This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:采集演示

Guru**** 2615265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673469/awr1642boost-capture-demo

器件型号:AWR1642BOOST

我想知道 MSS 如何将 日期发送到 UART,MSS_main.c 的哪个部分 完成了此功能?您能向我解释一下吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    演示的 docs 部分对数据包进行了说明: \packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html 数据通过 UART 发送、请参阅 MSS_main.c 中的第1135行

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、感谢您的回答、但我仍有问题。 为什么我可以通过运行 Capture 演示来保存来自 CCS 的 ADC 采样原始数据、这是要执行的功能。 MSS_main.C.I 中 Mbox_Readtask()中没有 UART_writePolling()函数要将运行的毫米波演示检测到的目标数据通过 CCS 保存到本地。 我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 CCS 提取数据、请执行以下操作:

    1) 1)在数据被传输前、在代码中放置一个断点。

    2) 2)按照本指南中概述的步骤提取数据: e2e.ti.com/.../4774.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00-_2800_5_2900_.pdf

    此致、

    Justin