This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:lmt86

Guru**** 2646275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673987/lmt86-q1-lmt86

器件型号:LMT86-Q1

数据表显示精度为 O.4°C、DigiKey 表示精度为+/- 2.7°C、这是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAith、

    第一页上的0.4C 是指典型精度、而 DigiKey 是指最大精度。 请参阅第5页的数据表精度特性表。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到第6页的表格,谢谢