请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670561/awr1642-pcb-material-ro4835
器件型号:AWR1642您好!
我 在另一个主题中读到、为了 节省成本、RO4835被用在参考设计中、而不是 RO3003中。 在77GHz 下使用 RO4350B 而不使用 RO4835、您有什么问题? 我们计划使用单贴片天线(FSS 板天线)快速启动原型设计、但 RO4835存在一些重大的提前期问题。 我看到 RO4350B 和 RO4835在指定频率下(10GHz)属性相似、但不确定它们之间在77GHz 时的 DK 变化。 如果我们能够容忍一些损耗、您是否对换用 RO4350B 快速原型有任何顾虑?
谢谢
Siva