This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:加热器功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672493/hdc1080-heater-function

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: HDC2010

大家好、

我正在考虑为客户推荐哪一个 HDC 系列。

 HDC20xx 的加热器功能是否 与 HDC1080系列完全相同?

如果有差异、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saki-San、

    在两个器件中:  

    加热器是一个集成的电阻元件、可以短暂打开以防止或去除任何电阻元件
    可能会在高湿度环境中形成冷凝。 此外、加热器可用于功能
    检查集成温度传感器。

    HDC1080产品说明书规定了7.2mA (第5页)的加热器峰值电流、其中 HDC2010产品说明书规定了90mA (第5页)的 IDD 值。

    我是否知道终端客户应用、您可以直接发送到我的电子邮件。  此外、我们可以离线跟进与客户有关的任何其他问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matt -San、

    让我们在内部进行讨论。

    此致、