This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:RADAR Studio 软件启动错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673625/awr1642boost-radar-studio-software-startup-error

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!  

我正在尝试连接 AWR1642 +毫米波 DevPack+TSW1400、并通过 Radar Studio 1.9.2.0对其进行配置。

我参考"RadarStudio_User's Guide.pdf"来配置 RadarStudio 和 HSDC Pro。  

下面是输出窗口中的一些错误、我找不到雷达 API 窗口。

这是屏幕快照。

  

GM:构造函数
GM:Tue Mar 20 22:14:52 2018
RSTD.Transmit (“/设置”)
[22:14:53]
[22:14:53]###正在运行启动脚本:“C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \ss\Startup.a"#

/Settings/Scripter/DateTime ####”(“
Unattimit:14:53”),“Unattimit”(“/Settings/Scripter/Display”:14:14:22:22:22:22:14)。
[22:14:53] UnRegisterDll:已忽略。 dll "C:\ti\mmwave_DFP_01_00_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\AR1xController\AR1xController\AR1xController.dll 未注册。
[22

/Settings/Clients/Client



:14:53]警告:[22:14:53] RegisterDll:找不到路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\RadarStudio\Clients\HSDCPRO \Lua_CS_HSDCPro.dll"[22:14:53] RSTD\r ("Lab0/dll"、/Settings/Clients/Client "/Settings/Clients/Client /Settings/Clients/Client
/Settings/Clients/Client dst_053"、"R2:/dstar\en\r、[22:14\r star\r d_en\r、[22:14\r d_en\r、'd_en\r、'd\r、e\r、'dstar\r、'd14\r、'd14\r、'd\r}[22:53\r、'd\r、'd\r、'dstar\r、'd\r、'd\r、'd14\r、'd\r}[22:14\r、[22:14\r、'd\r、'd\r、'd\r、'd\r、'd\r、'd\r /Settings/Clients/Client
(“/Settings/AL


/Settings/AutoUpdate/Interval


/Settings/Automation/Automation Client/Al dll”、“C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_01\\rf_eval\\radarstudio \\Runtime \\SAL.dll”)[22:14:53] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client /Settings/Monitors/UpdateDisplay 0/GuiDll”,“Rdst2:14:53

”)[22:14:53](“RSTD:Rd:14”,“Rd:14”)“Rd:14”(/Settings/AutoUpdate/Enabled /Settings/Monitors/OneClickStart”,“Rstd:14:“Rd:14”[STD:14”(“Rd:14”)“Rd:14:“Rd:14”,“Rd:14”“Rd:14”“Rd:14”“Rd:14”(“Rd:14”)“Rdstd:14”(“Rdstd:14”)“Rd:14”(“Rdstd:14”)“Rd:14”(“Rd:14”,“Rdstd:14”“Rdstd:d:14

将设置保存到"C:\Users\yangj\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[22:14:53] RSTD.transmit ("/")
[22:14:53] RSTD:14
:53] RSTD:14[14:53] RSTD:53]


客户端

[22:53] RSTD:14:53][RTU:14:53][RTU:14:53][RTU:14:14:53][RTU:14:14:53][GM:14:14:53][GM:14:14:14:14:14:53]客户端[GM:14:14:14:53][GM:14:14:14:14:14:14:14:14:14:53][GM:14:14:14:53][RTU:14:14:14:14:14:14:53][GM:14:14:14:14:14:14:14:14:14:53][GM:14:14:14:14:14:






[22:14:53]***脚本失败!***
[22:14:53]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[22:14:53]例外消息是:
[22:14:53]无法从"C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController.dll
未能加载文件或程序集或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。"MWArray、Version=2.15.0.1、Keyd= 8614、KeydCAN 8614]中注册控制器[22:53]

请参阅错误消息、我猜 AR1xController.dll 或 Lua_CS_HSDCPro.dll 有一些问题。  因此、我检查了 DFP 的安装路径、C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\AR1xController、我可以找到这两个文件。  

但为什么错误日志显示"无法找到路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\RadarStudio\Clients\HSDCPRO \Lua_CS_HSDCPro.dll "和"无法从"C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\RF_eval\radarCPro.dll 控制器\AR1xstudio 控制器"注册控制器。

我应该添加系统路径、更改 DFP 版本还是更改安装路径? 希望能为您提供帮助。  

谢谢、  

Jian