This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112 Vcc=1.8V 精度(温度误差)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670748/tmp112-tmp112-vcc-1-8v-accuracy-temperature-error

器件型号:TMP112

尊敬的先生:

请帮助您提供 TMP112精度(温度误差) 表@ Vcc=1.8V

我的客户希望了解这些数据。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    1.8V 电压下的精度由您用红色标出的第三行指定。 +/-0.5C 典型值和+/-1C 最大值。 整个温度和电源范围会略微降低精度。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任:

    感谢你的帮助。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我想您可能有兴趣了解 TI 即将发布针对1.8V 工作电压进行优化的 TMP112版本。 器件型号为 TMP112B、TMP112数据表已更新以反映增强的精度。

    谢谢、