This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001EVM:OPT3001EVM:OPT3001EVM 在 EVM GUI 上始终显示相同的值

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672028/opt3001evm-opt3001evm-opt3001evm-always-shows-same-value-on-evm-gui

器件型号:OPT3001EVM

您好!

我叫 Marion、我在 Field Apps 轮岗、为我的独立研究订购了 EVM。

我遇到的问题与此处的主题相同:

e2e.ti.com/.../2315570

不幸的是,我看到了结果,因为结果是私下继续的。

有人能帮我解决这个主题吗?

此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marion、

    您可以发送软件 GUI 屏幕的屏幕截图和 EVM 设置的图片吗?

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    以下是一些屏幕截图:

    当我将 sth 放置在传感器上时、图形中仍然没有变化。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知如何、它们不会显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我看到连续运行开关关闭。 您是否通过手动单击"Read reg x00"获取值? 如果您能告诉我从启动 GUI 到获取83klux 值、您会怎么做? 此外、如果您还可以附加实际 EVM 板的图片、我可以检查它是否有错误。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将其关闭以进行图片处理。 当我手动点击 Read Reg x00按钮:83865.6 Lux 时、我也会得到相同的数据。

    但是、当我调暗光线或将光放在传感器上时、我看不到任何变化、因此我无法修改数据。

    我将 EVM 连接到笔记本电脑并打开 GUI。 我也尝试了另一种方法。 我没有改变任何其他东西。

    我们是否可以设置呼叫来加快该过程? 请给我写一封私人邮件、并提供 一个时隙。

    此致、

    Marion Loessl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我真的需要在这里提供一些帮助。

    我复制了设置、无论 我如何处理传感器、我仍然具有83865.6 Lux。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marion、

    我给您发送了一封电子邮件进行呼叫。 让我们脱机。

    最棒的

    Alex