请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDC1000你(们)好
在 新产品设计中、我们要求在0-150mm 之间进行精度为0.5mm 的距离测量(通过空气)。
TDC1000也是如此。 您能不能推荐任何符合上述要求且与 TDC1000兼容的超声波传感器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好哈尼什、
根据您的分辨率要求、您需要一个谐振频率至少为686kHz 的传感器(通过将空气中的声速343 m/s 除以精度要求0.5mm 来计算)。 我建议 使用 Steminc 的750kHz 换能器。 如果2cm 直径太大、则有直径更小的传感器可提供1MHz 谐振频率。 在较长距离时、您可能需要担心较高频率的信号衰减、但在距离高达150mm 的情况下、这不会是问题。
此外、您还注意到您的应用需要在0mm 处进行距离测量。 换能器将无法感应与之接触的物体。 这是因为、一旦传感器完成突发、就会有一个振铃周期、在此期间很难检测到回波。 如果您的应用必须测量0mm 处的距离、我建议您对换能器进行开槽处理。 这将允许在传感器检测到任何回波之前完成振铃周期。 您可以从最终距离计算中减去凹入的量。
此致、