This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:如何使用 CCS 测试数据路径过程?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673527/ccs-awr1642-how-to-test-the-data-path-process-with-ccs

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

根据毫米波 SDK 用户指南、我知道有一个名为"DSP_EDMA"的测试代码(位于 MMWAVE_SDK_) 允许以非实时方式执行数据路径处理链的\packages/ti\drivers \test。 我根据地址找到这些文件。

我不知道接下来要做什么来测试代码? 是否要创建包含'main.c'文件的新 CCS 工程? 如果是、您能否告诉我如何使用这些文件创建此项目?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下一步是按照毫米波 SDK 用户指南中的说明使用 makefile 来构建代码。

    构建该示例后、您应该能够加载该示例并使用 CCS 运行该示例

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cesar