主题中讨论的其他器件:IWR1642
我想参考噪声测量协方差矩阵 R (包括距离变化、速度变化、角度变化)的计算方法。
通常、观测噪声协方差矩阵由传感器的测量精度决定。 但当我看到 SRR 的情况时,距离变化、速度变化、角度变化是根据 CRLB (Cramer Rao 下限标准,在函数转换 SNRdBToVar 中)确定的。 即 VAR (f)>=12/(((2*PI)^2*SNR*N (N^2-1))、同时考虑距离分辨率和其他信息、但该值是最小的差异值。
在 IWR1642例程中,距离变化是根据范围^2*SNR (在函数:RADARDEMO_clusteringDBscan_calcInfoFixed 中)确定的。
我可以理解信噪比可以反映传感器的测量精度、但我不是特别了解的算法。
我想知道、对于噪声协方差矩阵方法的两种计算、哪一种更好? 是否有更好的算法来确定观测噪声的协方差矩阵? 是否有任何相关材料可供参考? 谢谢!