Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214
尊敬的先生/女士:
在我们的项目之一中、我们使用 FDC2214EVM 评估板。
有4个通道 CH0、CH1、CH2和 CH3。
我们将在 CH2和 CH3中插入具有已知值的电容器、以使用 GUI 检测适当的电容值。
首先、我们仅使用 CH2、然后在 GUI 中观察到的值具有+2%的容差
对于 62pF 电容器、在 GUI 中、我们观察到64pF 电容器。
如果我们仅使用 CH4、则 GUI 中观察到的值具有+4%容差
对于 62pF 电容器、我们 在 GUI 中观察 到66pF 电容器。
因此、不同通道的值不同。
如何在具有相似容差或更小容差的两个不同通道中实现相同的值?
如有任何设计注意事项更改、请告知我们。
此致、
Kruthi