This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006SW-Linux:使用 EasyCal 时出现校准问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673528/tmp006sw-linux-calibration-issue-using-easycal

器件型号:TMP006SW-Linux

当我使用 EasyCal 来分析数据时、为什么我得到一些用红色标出的系数、这意味着我没有成功校准? 我应该怎么做、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daysy:

    不推荐在任何新设计中采用 TMP006、TI 也不再支持该器件。

    如果您的应用可以使用基于接触的温度传感器、您可以在以下位置浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../what-are-you-sensing.html

    如果您需要非接触式温度传感器、请考虑市场上的其他选项。 TI 不能直接替代基于红外的温度传感器、也不能推荐其他供应商。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisy、

    红色框表示所选值超出 TMP007寄存器的范围。

    TI 的红外温度感应产品 TMP007和 TMP006已停产。 它们不再可供销售、我们不再支持它们的使用。

    感谢您的理解、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    感谢您的回复。 我知道 TMP006和 TMP007已经过时、我们已经为我们的项目做好了充分的准备。
    您认为该值超出范围的原因是什么? 我的原始数据有什么问题?
    只要红色框出现、校准就会失败?

    谢谢、
    菊花链
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisy、

    校准可能会失败。 抱歉、我无法为此产品提供进一步的支持。

    感谢您的理解、