请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我正在编辑 TDC1000-7200 EVM 的源代码、以便与阻抗匹配电路和 BSTEVM 升压板配合使用。 我可以看到、它们使用的是同一个 GPIO 引脚。 我能否获得一些可以使用哪个引脚的指令以及要编辑的代码部分?
谢谢!
此致、
Thibult
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我正在编辑 TDC1000-7200 EVM 的源代码、以便与阻抗匹配电路和 BSTEVM 升压板配合使用。 我可以看到、它们使用的是同一个 GPIO 引脚。 我能否获得一些可以使用哪个引脚的指令以及要编辑的代码部分?
谢谢!
此致、
Thibult
[引用用户="Scott Cummins"]Hi Thibault、
同一个接头上仍有几个未使用的 GPIO 引脚可用。 将用于阻抗匹配开关控制的单个 GPIO 更改为另一个打开的 GPIO 是最简单的。 GPIO 3、4或6应该是免费的、供您使用。
此致、
[/报价]
您好、Scott、
我尝试使用 GPIO 6 (未定义为默认值)、但由于某种原因完全不起作用、我使用了以下引脚定义:
#define TI_TDC1000_GPIO6_PxOUT P5OUT #define TI_TDC1000_GPIO6_PxDIR P5DIR #define TI_TDC1000_GPIO6_PIN BIT0
出什么问题了吗?
我将 GPIO 3和4用于 UART、因此我只剩下了我现在工作的 GPIO 2、但我看到它用于 AMP_EN、但我不知道它的作用是什么?