This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460的测量精度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673309/pga460-the-measurement-accuracy-for-pga460

器件型号:PGA460

大家好、

客户需要获取 PGA460的测量精度。 他的要求是+/-0.5%。  

您是否会解释  PGA460的测量精度有多高?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    系统的分辨率取决于其工作频率。 确定传感器频率信号的周期、然后将其乘以空气中的声速(343 m/s)。 这将为您提供以米为单位的分辨率。 由此、您应该能够计算系统的精度、这将取决于传感器和目标之间的距离。 为了获得更好的分辨率、请使用具有更高谐振频率的传感器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    选择传感器频率时要考虑的主要变量是要检测的目标数量。 如 Kristin 所述、相互识别两个或多个物体的分辨率基于传感器频率。 例如,在40kHz 时,步进分辨率为(1/40kHz)*343m/s = 8.6mm (室温下)。 这意味着、使用一个突发脉冲时、物体需要间隔大于8.6mm 才能在两个不同的物体上被识别。 随着脉冲数量的增加、间距也会增加。 否则,如果对象彼此太近,则返回路径将假定只有一个对象存在。 随着传感器频率的增加、间距要求也会降低。

    由于 ADC 的集成1MSPS 速率、PGA460的绝对分辨率为1us*343m/s=343um。 这是单个物体的分辨率、与传感器频率无关。 结果的稳定性取决于阈值的设置位置。 阈值设置得越接近回波的基极、结果就越稳定。

    应用是什么、+/-5%要求的分辨率的数字单位是多少? 它是在 cm 还是 mm 范围内?