This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:使用 IWR1443BOOST 进行人数统计演示?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673210/iwr1443boost-use-iwr1443boost-for-people-counting-demo

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642IWR1642BOOST

您好-

人数统计演示指出、它需要 IWR1642。 演示是否有机会与 IWR1443配合使用(这是我们的产品)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rickson、

    抱歉、这仅适用于 IWR1642器件。 该器件所采用的集成 DSP 对于执行群集以区分人是必需的。

    如果人数统计是您的应用的一部分、我强烈建议您订购 IWR1642BOOST!


    谢谢、
    Akash