This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:首次启动 AWR1243Boost

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, UNIFLASH, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671304/awr1243boost-first-start-awr1243boost

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1243

我只有 AWR1243BOOST。 我不是毫米波器件。
我将 USB 电缆 AWR1243BOOST 连接到 PC。 已打开电源。

I 安装:

MMWAVE_DFP_01_00_00_01_Win32。

MATLAB 运行时引擎

FTDI 驱动程序

HSDC 专业版软件

MMWAVE_SDK_01_01_00_02-Windows-x86

uniflash_sl.4.2.2.1692


复制了 Radar Studio User Gide Item 2.1.-3中所述的所需文件(如果您使用的是单个 XWR1243器件)

当我启动 Radar Studio 时、我看到一个错误、程序无法启动
当我启动 Uniflash 时、我会看到 XDS110器件
当格式化 SFLASH 时、我看到一个错误。 位置101中的跳线

问题:
问题是什么?
2.我能否仅使用 AWR1243BOOST 而不使用毫米波器件?
在不使用毫米波器件的情况下、与 AWR1243BOOST 配合使用需要哪些工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以共享您在 PC 上的设备管理器中看到的 COM 端口?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar。

    COM 端口:

    谢谢你

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我有几个问题要问:

    您安装了哪个版本的 Matlab 运行时引擎? 您需要安装8.5.1版(32位)。 您可以从以下页面下载此版本: www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html

    打开 Uniflash 时、您需要执行哪些步骤? 我建议使用"New Configuration"选项并从类别中选择"mmwave"、然后选择"AWR1243"、然后选择"Start (开始)"。

    在设备管理器中、您需要确定哪个 COM 端口对应于应用程序/用户 UART 端口。

    使用此 COM 端口号、您将在 UniFlash 中输入该端口号。 导航至 UniFlash 工具左侧的"Settings and Utilities"部分。 在设置区域下、输入您之前确定的 COM 端口号。

    从硬件的角度来看、在尝试刷写 EVM 时、请确保跳线位于 SOP2和 SOP0上。 在为器件上电之前、需要放置这些跳线。 刷写器件后、移除 SOP0、以便 EVM 可以从闪存加载您的应用。

    此外、如果您希望在高速数据线路上输出 AWR1243的任何数据、则需要使用毫米波 DevPack。 您可以在以下位置找到该器件: www.ti.com/.../MMWAVE-DEVPACK

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle。
    解决了一个问题。 我在安装跳线之前已关闭电源。
    我能够在器件上安装固件。
    Radar Studio 的问题仍然存在。
    我有 Matlab 运行时引擎版本8.5.1 (32位)

    在没有毫米波 DevPack 的情况下、我能在 Radar Studio 中看到什么吗?
    在我的案例中、Radar Studio 软件是否正常工作、我可以在没有高速数据访问权限的情况下对其执行什么操作?


    谢谢你

    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kyle。

    高速数据采集将由其自身设计的器件执行、并通过 Radar Studio 配置 AWR1243运行。

    我在链接上重新安装了 MATLAB 运行时间、但它没有帮助。 Radar Studio 无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    要使用 EVM 与 RadarStudio 通信、您需要获取并使用 MMWAVE-devpack。 RadarStudio 通过 devpack 与 EVM 通信。

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    请告诉我们、您何时能够将 EVM 与 MMWAVE-devpack 配对、以及之后 RadarStudio 是否仍然存在问题。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    Rafar Studio 可在没有毫米波 DevPack 的另一台 PC 上运行。 我不知道为什么它不在我的 PC 上启动。

    此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    然后、我们似乎已经解决了这个问题、因为您可以让它在不同的 PC 上工作。 如果您有任何其他问题、请告知我们、否则此主题将被视为已解决。

    此致、
    Kyle