This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求针对 ACS770KCB-150B-PFF-T 提出同等建议

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668479/request-for-equivalent-suggestion-against-acs770kcb-150b-pff-t

尊敬的所有人:

我的一位客户使用 了来自 ALEGG-RO 的 ACS770KCB-150B-PFF-T -我们是否有任何与此类似的建议、或者我们是否可以建议将仪表放大器和分流电阻器组合在一起来解决此问题?

Rgds、

Aravind。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    我们的团队现在正在对此进行研究。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    目前、我们没有针对精密电流感应进行优化的基于霍尔效应的集成解决方案、但我们也有许多其他选项(磁通门、电流分流监控器)可提供同等精度。 实施规模和成本将取决于架构。 那么、您能否详细说明具体的设计要求、以帮助我们缩小可能的设计选项列表?  

    -电流感测范围是多少(要测量的最大/最小值)? 传感器输入是否是交流信号、如果是、输入频率是多少?

    -受监控的电流源的最大输出电压是多少?  

    -是否有其他电源电压、尺寸或成本限制?  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间,请附上我的答复,并提供适当的部分帮助。

    1:可流动的最大电流为120A、不是交流电、它们在50kHz 的高频下进行开关。
    2.是的、传感器的输出电压范围应为2.5V 至3.3V。
    3.传感器的 VCC 电源应为5V,而且与 ACS770相比,它们的外形小巧,成本更低。
    如果集成传感器意味着它在电路板中适合空间受限的情况、因此请建议一些良好的等效性、提前感谢。



    Rgds、
    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    我们有许多具有低 VOS_RTI (<150uV)的电流感应放大器、可与100uohm 分流电阻器配合使用、以具有相似精度的方式感应与 ACS770KCB-150B 大致相同的电流范围(即+/-150A)。 解决方案也会显著降低成本。 唯一的问题是电流感应放大器具有共模电压限制、而 ACS770没有。 应用是否具有隔离要求? 如果不需要隔离且电流感应放大器解决方案是可接受的、那么将施加到电流感应放大器的最大共模电压是多少?

    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我在一个多星期内没有听到您的声音,但如果您需要其他信息,请告诉我们。  如果没有、只需在下方发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。感谢您使用 TI、我们感谢您的业务。

    此致、

    Harsha