This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:LMT87故障条件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673354/lmt87-lmt87-failure-conditions

器件型号:LMT87

我们将 LMT87温度传感器用于我们的应用。 LMT87的 GND 引脚是敏感引脚、它与冷表面或热表面接触、进而与金属探头接触。  

假设在这种情况下、冷探头中的少量水滴落在传感器上、可能会损坏传感器的影响或故障是什么。 此外、如果用户在此情况下接触金属探头、该怎么办? 是否会对用户有害!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeta、

    您是指 TO-92封装吗?
    根据绝对最大额定值表、VDD 短接至 VOUT 或 VDD 短接至 GND 可能会损坏器件。 如果电流超过最大额定值、则可能会对器件造成永久损坏。 对于用户、您需要确定故障条件下用户对 GND 的阻抗、并确定流过多少电流会导致严重的健康风险。

    开尔文