This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:LDC1000

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673293/ldc1000-ldc1000

器件型号:LDC1000

您好!  

我们有用于感应交通中的车辆的应用。 在路面上安装了方形"传感线圈"、尺寸为2m x 2m。 我们希望减少 PCB 上的组件、并最大程度地减小每个感应通道的尺寸。
是否可以将 LDC 系列的一个芯片用于此类应用?
感应线圈可以远离兆欧级 PCB 几十米(10-40米)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    考虑在此应用中使用 LDC1614 -它有4个通道。 它还可在低于 LDC1000的传感器频率下工作、并提供更佳的测量分辨率。 有关 LDC 系列的详细概述,请访问 www.ti.com/.../snoa954b.pdf

    此致、

    Christo