This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460 TDC1000

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673127/pga460-q1-pga460-tdc1000

器件型号:PGA460-Q1

您好!

我想测量金属油缸(丙烷)中的液位。
我有板 PDA460EVM 和 TDC1000-TDA7200。
因为将传感器放置在气缸顶部而不损坏非常重要。
我尝试了两种型号的板、但在加注油缸时没有看到任何变化。

您能建议转子穿过球囊的金属壁(3mm)吗?
并推荐频率以成功确定液位。

提前感谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    遗憾的是、很难使用超声波穿透金属容器、拥有足够的能量通过空气传播、从液体表面反射、然后通过金属气缸反向过程。

    问题源于声阻抗不匹配的概念。 金属和空气基本上不匹配、因此大部分能量将反射而不是穿透初始发射介质。 更具体地说、大部分能量将反射到金属箱的内层、而不是在初始突发期间传输到金属箱中。

    这并不是说它是不可能的。 通过将换能器正确耦合到储罐外部(例如专用凝胶或胶水等耦合剂),并根据储罐厚度的不同,可以检测回波。 这可能需要使用传感器允许的最大发射能量(Vpp 额定值)来确保声压级饱和。

    我们尚未通过金属罐/气缸进行检测实验、因此无法提供特定的传感器/频率建议。 但是、我会考虑使用高频空气耦合传感器(180k-480kHz)、因为高频传感器更适合通过更密集的材料进行超声波传播。 有关 高频率传感器和变压器的完整列表、请参阅 e2e.ti.com/.../620399上的空气耦合超声波传感器和变压器列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks Akeem、

    我还想说声阻抗(共振)、但需要测量频率范围、具体取决于镇流器配置。
    我将介绍其他具有高功率的转速器(180-400kHz)。