This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:用于32位 PC 的 gen_bincrc32.exe 执行文件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672864/awr1642-the-execution-file-of-gen_bincrc32-exe-for-32bit-pc

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户遵循"mmWave_sdk_user_guide.pdf 中的"构建演示"。
但是、执行 gen_bincrc32.exe (附加 CRC)会生成错误消息。
它们使用32位 PC;但是、gen_bincrc32.exe 文件似乎是为64位 PC 生成的。
32位 PC 是否有 gen_bincrc32.exe 的执行文件?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议客户使用64位 PC。 毫米波 SDK 仅支持64位机器

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar-San、

    感谢你的答复。
    我可以在最新的 SDK 发行说明中找到"gen_bincrc32.exe 现在可以在 Windows 32位上工作"。
    我的客户将尝试使用最新的 SDK。
    但是、如果他们无法构建二进制映像、我会要求他们使用64位机器。

    此致、
    Nomo