This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112加电复位问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670932/tmp112-tmp112-power-up-reset-questions

器件型号:TMP112

大家好、团队、

我们对 TMP112有疑问。

-您能向我们传授开机重置承授人价值吗? (例如、最大电压或时间)
- 如果不使用 ALART 引脚、我们可以在上电复位后使用默认配置吗?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    表6.5电气特性包含此器件的保证值。 我无法保证其他参数。

    该器件的电路可在上电期间监控 V+、并生成大约0.8V 至1V 的内部复位脉冲。 一旦 V+达到规定的1.4V 最小电源电压、该器件便可进行通信。 26mS 之后、首次转换将完成、并将提供温度信息。

    是的、如果警报引脚悬空或接地、则可以使用默认配置。 ALERT 引脚不应连接到电源。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任、

    我们希望了解更多详细信息。

    -您能否向我教授随附的??V 和?ms 规格?
    -如果警报引脚悬空或接地、我们不需要编写初始配置。 我的理解是否正确?

    TMP112数据表说明需要一个上拉电阻器、所以我想确认 ALERT 引脚配置。


    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    小于0.1V 且10ms 应该足够了。 这不是保证规格。

    您对警报配置的理解是正确的。

    如果您不使用 ALERT 引脚功能、则无需在 ALERT 引脚上使用上拉电阻器。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任、

    当电压 bc达到0.1V>时、时间(0.1ms)是否复位? 我是说、当系统上电复位时、可能会产生大于0.1V 的噪声。 请参阅随附的图像。


    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    根据定义、您描述的噪声违反了0.1V 的假设规格。 客户有责任确保满足此要求。

    谢谢、