This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443Boost 和 IWR1642Boost 的方向性和输入返回损耗的实际测量数据

Guru**** 2613115 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669679/iwr1443boost-the-actual-measurement-data-of-directivity-and-input-return-loss-for-iwr1443boost-and-iwr1642boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR1443

大家好、

 

《IWR1443Boost、IWR1642Boost 用户指南》显示了天线仿真图。 但未描述方向性和输入返回损耗的实际测量数据。 是否可以提供测量数据?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2086.AntennaMeasurementCompare.xlsxHello、

    我们有 EVM 测试数据、这些数据包含在 IWR1642BOOST EVM 中。   IWR1443 EVM 没有这种功能。

    我已连接返回信号与角度间的关系、其中既有方位角图也有仰角图。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

     

    感谢您附加.xlsx 文件。

     

    您说过、我们有用于 IWR1642BOOST EVM 的 EVM 测试数据

    您是否意味着它以 belows 的形式包含在毫米波 SDK 中?

    mmWave_SDK_01_01_00_02\docs\test\IWR16\alglib_test。

    如果是、是否有每个测试的详细说明?

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    提供的 XLS 用于天线特征测试。 EVM 放置在塑料板中、安装在背面的4个螺钉上。 塑料板被连接到电机定位器上、该定位器提供与视轴的角度偏移(目标与天线方位角/仰角中心直接内联)。 然后沿方位角方向旋转塑料板、OOB 演示软件和 Visualizer 用于确定峰值幅度和距离。 在初始方位角 EVM 方向中、天线是面向 RCS 目标的顶部部分、我们将 EVM 旋转60度(视轴左侧)至60度(视轴右侧)、记录峰值幅度、距离和角度。 然后、我们重新安装 EVM、使天线位于左前方、在视轴上方与目标对齐。 然后、我们在-40至40度的仰角上重复该测试(请注意、EVM 仍以方位角旋转、EVM 配置会更改、因此会检查天线仰角)。

    然后绘制具有峰值幅度的方位角和仰角。 注:要针对特定 Tx 和 Rx 执行此操作,可以在 CLI 命令集中更改毫米波命令(保存可视化工具配置.cfg),您可以隔离特定 Tx 和特定 Rx。

    至于您的另一个问题、docs\test 文件夹包含算法和模块测试、以检查仿真雷达 Rx 数据的结果是否从毫米波软件获得预期结果。 我已经向另一位软件工程师询问了更多详细信息。

    此致、
    Joe Quintal