This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900EVM:GUI 启动错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672101/pga900evm-gui-startup-error

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYPGA900

我已连接 PGA900 EVM、并且在 USB2ANY.lvlib 上出现错误-49、我想知道原因是什么? 它指向大量 LabVIEW VIS。 参见快照  

 GUI。 我有  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pulin、

    似乎在自动加载 USB2ANY 固件更新加载程序时遇到一些问题。 请在 PGA900 GUI 的安装目录中查找合适的 USB2ANY 固件文件(其名称为 USB2ANY-{firmware version number})。 接下来、您可以导航到应该位于 c:/Program Files (x86)/USB2ANYSDK 中的 USB2ANYSDK 文件夹。 在此文件夹中、您可以手动运行固件更新加载程序、并从 PGA900文件夹中选择要加载到 USB2ANY 的固件文件。

    如果即使出现错误、GUI 仍能正常连接、您只需忽略它即可。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您回来。
    我根据'USC2ANY Firmware.pdf 文档更新了固件、该文档位于 c:/Program Files (x86)/USB2ANYSDK 中

    固件文件夹下的固件文件为"USB2ANY_2_6_3_2.txt"

    我很遗憾地说、但错误仍然存在。

    此致
    脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我设法解决了这一问题。 PGA900的快速入门指南、即"PGA900EVM 快速入门指南"、即 SLDU018应声明电路板应通过 J20和 J21从外部上电。

    此致、
    脉冲