This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:一个液位和浓度传感器。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672687/tdc1000-one-transducer-fro-level-and-concentration

器件型号:TDC1000

 TDC1000使用两个传感器进行液位感应和浓度感应。

 是否只能让一个换能器同时进行调平和浓度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    城南市、

    遗憾的是、不可能只有一个换能器同时感应液位和浓度。 液位感应需要固定浓度、以便在距离(液位)计算中保持液体内的声速恒定。 浓度感应要求传感器与其目标之间的距离保持恒定、以便检测到声速的变化、并用于计算液体浓度。 每种感应类型都需要一个换能器、安装在不同的位置。 本应用手册可能有助于 液位感应、本应用手册可能有助于 浓度感应

    此致、