请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 您好!
我尝试满足检测汽车的要求:
- 最大距离:30m
- 距离分辨率:0.25m
- 最大速度:70m/s
- 速度分辨率:0.3m/s
但是、当我运行雷达检测程序时、我只能得到很少的检测到的物体、这使得我很难进行分组和物体识别。
距离雷达中心线10米远有一个停车场、但在我观察到的每一帧中都没有检测到。
当汽车移动到9.75m 时、未检测到物体
我的配置是否有问题?
此配置由在线 TI 毫米波可视化工具生成。
%(% 为 SDK 版本创建的百分比:01.01 %使用可视化工具创建的百分比版本:1.0.1 %频率:77 %平台:xWR14xx %场景分类器:BEST _range %方位角分辨率(度):90 %距离分辨率(m):0.244 %最大不模糊距离(m):25 %最大径向速度(m/s):22 %径向速度分辨率(m/s): 333 %峰值距离(m/ 峰值):333dB (%)阈值距离(ms):333dB (ms):333dB (%):峰值距离检测%(ms) 分组:已启用 %静态干扰消除:已禁用 %********* sensorStop flushCfg dfeDataOutputMode 1 通道配置3 1 0 adccfg 2 1 adcbufCfg 0 1 0 1 1 profileCfg 0 77 29 7 14.92 0 0 88.8 1 128 18500 0 30 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 线性调频脉冲 Cfg 1 0 0 0 0 0 0 帧配置0 0 128 0 33.333 1 0 guiMonitor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280 peakGrouping 1 1 1 1 114 multiObjBeamForming 1 0.5 离合器拆卸0 calibDcRangeSig 0 -5 8 256 compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2 sensorStart