This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:与目标功率偏差的频率特性数据(12dBm)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669685/iwr1443-the-data-on-frequency-characteristics-of-power-deviation-to-target-12-dbm

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

大家好、

 

当 Tx Back off 设置为0时、是否可以为 IWR1443和 IWR1642披露功率偏差到目标(12dBm)的频率特性数据?

此外、我们还需要通过回退来确认功率变化的频率特性。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    通常、我们应该在整个频段内的目标功率的2-3dB 范围内。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

     

    谢谢!

     

    此致、

    Kuerbis