This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-SDK:是可用于分析的原始毫米波传感器数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672691/ccs-mmwave-sdk-is-raw-mmwave-senor-data-available-for-analysis

器件型号:MMWAVE-SDK
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我是否有方法可以获取其他人记录的 ADAS 应用的原始毫米波传感器数据、以便我可以使用它大致了解毫米波 SDK 的不同算法和函数是如何工作的?  

我们是否可以使用任何仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    CCS 没有可用的仿真器。

    至于您的第一个问题、我将把此主题移至毫米波论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    有许多资源、例如白皮书和视频、可帮助您开始了解毫米波传感器系列。

    www.ti.com/.../overview.html

    初始评估后、如果您决定执行下一步、我们建议您购买 AWR1642BOOST EVM 并评估我们的演示。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ki