主题中讨论的其他器件:LM27313、
我使用 PGA450-Q1在小型物联网器件中进行距离测量。 我们的目标之一是低功耗。 为了实现这一目标、我们使用高侧 P 型 FET 从7.5V 稳压器(LM27313)中移除电源。
我们在擦除 EEPROM 时遇到问题、我们怀疑问题出在关闭器件时 VPWR 斜坡上。 应用报告()
似乎表明问题所在的位置。
我已经做了一切、以更快地将输入切换到稳压器。 问题似乎在于 VREG 的5.2V 断电时间。 传感器的大型100uF 充电电容器在4V 和3V 之间每1V 可耗时高达140ms。 根据应用手册、这需要为1V/1ms。
使用外部电源和评估板、我获得了相同的结果。 是否有办法对 PGA450 8051微控制器中的 VREG 进行放电、以便在我们关闭电源时、我们可以实现这种建议的斜降。 这表明慢速问题属于 PGA 本身。
是否有其他人在满足此建议时遇到问题? 是否有其他人找到了替代解决方案。
-Mike