This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:有关 AWR 1642演示调试的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672601/ccs-awr1642-issues-about-awr-1642demo-debugging

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有2个问题需要解决。 请帮帮我。

在调试本演示的 MMW_ds_16xx 项目时、我不知道如何调试特殊函数。

如上所示、我希望让调试过程进入函数 MmwDemo_dssInitTask、但同时用作函数 Task-create 的参数。

我已经尝试了调试方法、但它 根本不起作用。

此演示有2 个独立的项目、MMW_DSS_16xx 项目 和 MMW_MSS_16xx 项目。 我不确定当我逐步调试 DSS 工程时、应该将 MSS 工程设置为什么状态? 我是说、在调试 DSS 工程时、我应该同时运行还是调试 MSS 工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把这个主题移至毫米波论坛。 那里的专家将非常熟悉演示项目、并能为您提供最佳帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于#1 -我不清楚你要做什么。 您能提供更多详细信息吗?

    对于#2 -有很多与调试毫米波演示相关的线程。 请您复查一下这些问题吗?
    如果您在查看后仍有疑问、请将其发送至论坛。

    谢谢你
    Cesar