This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:传感器初始化电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, FDC2214EVM, FDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672122/fdc2114evm-sensor-initialization-current

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214EVMFDC2114FDC2214

你(们)好

我正在评估 FDC2114EVM。 我对该 EVM 配置有一些疑问。

第一个。

我正在尝试更改传感器电流。 我在该 EVM 的应用手册中找到了相关的说明。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snou138a/snou138a.pdf

第28页的第2.7.6节介绍了如何设置功率模式和传感器初始化电流。

但是、对于我们的 EVM、即使我按下"Detect Idrive Init"按钮、GUI 上的电流也会显示为"NAN"。 我们如何更改电流?   

请参阅我的 GUI 窗口。 ("已连接"为绿色。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 FDC2114EVM 和 FDC2214EVM 的.json 文件存在问题。  

    FDC2114EVM

    对于 FDC2114、将"register.json"文件替换为以下附件(也将此文件重命名为 register.json):

    e2e.ti.com/.../5367.register.json

    安装目录通常位于此处:

    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.4\PC Gui\server\assets\device\fdc2114

    FDC2214EVM

    对于 FDC2214、 将"register.json"文件替换为以下附件(确保在下载后名为 register.json):

    e2e.ti.com/.../register.json

    安装目录通常位于此处:

    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.4\PC Gui\server\assets\device\fdc2214

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke -San、

    谢谢! 问题已解决。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    感谢您的确认! 很高兴听到现在正在工作的消息。

    谢谢、
    Luke