This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:电路板设计

Guru**** 2613735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809, TIDA-00419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669831/afe5809evm-board-design

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809TIDA-00419

您好!

我在声纳中找到了 AFE5809EVM 的原理图设计、  

我对此有几个问题 :

  1. 此设计是否已经过测试?
  2. 我可以看到该原理图没有 CE 模式、大家是否有用于此的板级配置文件?  
  3. 在第6页的串行接口上、仍然有 CDCM_LE 引脚可用、该引脚未连接到任何器件。 您能确认该引脚的使用吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naik、

    是的、此设计已经过测试。
    您能否澄清一下 CE 模式的含义? 您是指 CW 模式吗?
    由于声纳应用不使用 CW 模式、因此这些部分未包含在原理图中。

    您可以在此处找到此参考设计的设计文件: www.ti.com/.../TIDA-00419
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    是的、我指的是 CW 模式。 感谢您提供设计文件。
    那么、AFE5809芯片的一些专用 CW 引脚应该保持悬空?
    此外、您能否告诉我在串行接口中使用 CDCM_LE、我无法在数据表中找到。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naik、

    是的、您可以使 CW 引脚保持悬空。
    CDCM_LE 由参考设计中的时钟缓冲器使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    不过、时钟缓冲器仅在 CW 模式下使用。 感谢你的答复。

    是否可以通过任何机会共享 AFE5809EVM 的 Altium 项目文件?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naik、

    您可以在以下位置找到 AFE5809EVM 的设计文件:www.ti.com/.../TIDA-00419