This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:能否使用 Nellcor DS-100A 传感器(带 DB9连接器的 SPO2传感器)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672408/afe4403evm-can-i-use-nellcor-ds-100a-sensor-spo2-sensor-with-db9-connector

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490AFE4403

我能否将 Nellcor DS-100A 传感器(带 DB9连接器的 SPO2传感器)连接到 AFE4403的 EVM 板?  在医疗产品中、哪一个更好的 AFE4490或 AFE4403?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    AFE4403 EVM 还与 Nellcode DS-100A 传感器兼容。

    在 AFE4403和 AFE4490之间进行选择取决于您的应用要求。
    您可以比较各自的数据表以了解性能和精度要求、并检查哪种器件符合您的要求。