This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:OPT3002在395nm 时的可靠性?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3002, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669060/opt3002-reliability-for-opt3002-at-395-nm

器件型号:OPT3002
主题中讨论的其他器件: OPT3001

在紫外线光谱中使用 OPT3002是否有任何可靠性数据?  我的应用为395nm。

是否有人了解 IC 封装主体中使用的环氧树脂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas、

    OPT3001应用手册中提供了一些有关 UV 可靠性的信息: www.ti.com/.../sbea002a.pdf OPT3001和 OPT3002之间的可靠性应类似。 您能否查看第5节。 紫外线补偿、看看它是否有用。

    这是一段摘录:"虽然大多数半导体不能响应紫外线、但高能量紫外线
    随着时间的推移、波形可能会损坏器件封装。 虽然该问题特定于该部件
    户外活动数月或数年、少量接触会产生微不足道的影响。"

    如果您不使器件长期连续暴露、则器件封装应该正常。 如果您需要更多信息、让我们将此讨论移至电子邮件。 您可以通过电子邮件联系我:Bhandari、网址为 TI.com

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将直接与您联系。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas、

    由于对话已脱机、我将关闭此主题。