请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你好、冠军、
我的客户正在 MSS 上开发其次级引导加载程序、他们使用 memcpy 将 DSP 代码直接复制到 DSS L2存储器(地址:0x577E0000)、但在 MSS 上遇到例外情况。 这种方法是否正确?
在 TRM 中、我在 MSS 视图中找到下面的 DSP L2存储器空间地址、因此在我看来、应该可以从 MSS 进行访问。 您能帮您检查一下吗?
谢谢、
Adam