This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 和毫米波开发板是否相同?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672396/awr1642boost-are-awr1642boost-and-mmwave-development-board-the-same

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

AWR1642BOOST 是包含带 MCU 和 DSP 的 AWR1642雷达传感器的开发板的名称还是其他开发板?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、
    AWR1642BOOST 是开发板的名称、上面有 AWR1642器件。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 ADAS 应用、我需要一个 EVM 来对其进行重新设计。 AWR1642BOOST 是 EVM 吗?
    如果没有、请指导我使用 AWR1642传感器来评估 EVM、该传感器可用于自动驾驶车辆应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    是的、AWR1642BOOST 是 EVM。

    您可以根据自己的开发需求订购 AWR1642BOOST。

    -Raghu