This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何退出;相对功率"显示在 AWR1642升压 mmW SDK 的范围配置文件中计算得出?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672086/awr1642boost-how-to-relative-power-displayed-in-range-profile-of-awr1642-boost-mmw-sdk-is-calculated

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我对 AWR1642升压毫米波 SDK 的范围配置文件中显示的相对功率有一些疑问、如下图所示:

 您能帮我详细解释一下它是如何计算的? 在这种情况下,我使用了默认配置,相对功率大于110dB。

非常感谢!

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们建议您查看演示源代码、以了解如何计算距离系统配置

    谢谢你
    Cesar