This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回1

Guru**** 2613735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669885/awr1243boost-radarapi-error-connection-failed-calling_connecttarget-returned-1

器件型号:AWR1243BOOST

当我运行 Radar Studio v1.9.2.1时、输出窗口显示我的串行端口不存在。

 [12:48:30] [RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回1

但可以在设备管理器中找到我的 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细检查 USB 连接

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 USB 连接。  

    在设备管理器中、可以检测到 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从 EVM 和 DevPack 上断开 USB 电缆、并断开电源电缆。 确保 DevPack 的公头引脚完全插入 EVM 上的母头引脚。 确保 LVDS 带状电缆连接正确。 此外、确保将两条 USB 电缆连接到单独的 USB 端口。 如果您使用的是无源 USB 集线器、则会导致问题。 如果您使用的是 USB 多端口集线器、它必须是有源集线器。

    请告诉我们其中的任何一项是否解决了问题。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我的电源(5V、2A)对 EVM 有什么影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议 EVM 的电源最低要求为5V 和2.5A。 在初始上电期间、只有2A 电源可能会出现问题。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能够获得满足最低电源要求的电源、并且能够解决这些连接问题、请作出响应。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、当我获得电源(5V、4A)时、我将尽快测试 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采用了新的电源(5V、电流3A)。 但它仍然不起作用。 我在3月份购买了电路板。 可以帮我更改为新电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kyle Cousino、感谢您的辛勤工作!
    我已经使用电源(5V、3A)测试了 EVM。 根据我提供的图片中显示的电流值、我怀疑 EVM 不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试移除两个跳线、这样就不会将 SOP 引脚连接在一起。

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、关闭 RadarStudio、并在移除跳线且 EVM 和 DEVPACK 加电后重新打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎需要用新的 EVM 替换当前的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle Cousino

     感谢你的答复

     我很遗憾地告诉您、当我从毫米波 DevPack 中移除 EVM 时、EVM 上的焊盘会掉落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    您是说我可以联系 TI store 购买新产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接购买 EVM:


    store.ti.com/AWR1243BOOST-AWR1243-76-to-81GHz-High-Performance-Automotive-Radar-Sensor-Evaluation-Module-P52345.aspx

    此致、
    Kyle