This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:阻抗仿真块的导线连接位置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672221/afe4300evm-pdk-where-to-connect-the-wires-at-impedance-simulation-block

器件型号:AFE4300EVM-PDK

大家好、团队、

请参阅客户的以下问题:

我正在尝试遵循 EVM 的开发用户手册(http://www.ti.com/lit/ug/sbau201a/sbau201a.pdf)。 以下是一节:

 

 

但我不确定应该将导线连接到阻抗仿真块的哪个位置。 J39、J41至 J45处有跳线位置、其中一些跳线保持开路状态、另一些跳线安装0欧姆电阻。 这些跳线中的哪一个实际上是由 SW3第三个位置驱动的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    它们必须连接来自仿真块(J39、J40、J41、J44、J45、 J42)连接到 Vsense 跳线(J10和 J21)。

    此致、
    Prabin