This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:3DToF 传感器的使用量、最大距离超过100m

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672277/opt8241-cdk-evm-3dtof-sensor-usage-with-maximum-distance-beyond-100m

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

 3DToF 系统估算器工具将最大距离限制为100m。

我想以较低的精度实现~600m 的最大距离、例如、在1到5m 左右、同时相应地增加了功率。

此光学传感器产品或其他 TI 传感器产品是否具有实现此目标的能力?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-ToF 解决方案不适合在600m 范围内运行。  为了实现这种范围、需要在极窄的 FoV 和纳秒脉冲持续时间下提供大量光功率。