This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:同步转换

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670208/ldc1612-synchronizing-conversions

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件:LDC1101CDCE913

是否有办法将 LDC 转换周期与主机提供的信号同步?  我唯一能想到的是通过选通基准时钟、但我不确定 LDC 是否喜欢。

或者、配置寄存器写入是否可用作同步事件? 例如、从清零 SLEEP_MODE_EN 位到第一个转换周期开始的延迟是否确定?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    对于 LDC161x 器件、栅极时钟实际上并不可行、因为该器件具有会产生错误的内部看门狗计时器。

    您可以为 LDC1101门控时钟以控制采样窗口;但是、您需要确保发送的时钟脉冲的精确数量。 请注意、LDC1101仍将转换该时间间隔的 RP。

    您需要满足哪些系统要求(包括采样率和计时精度)?

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时精度必须小于62.5µs μ s。  采样率将在0.5kS/s 至2kS/s 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您是否需要配置一次性测量或一系列测量?如果您需要执行一次性测量、则没有真正的清理方法。

    如果外部振荡器频率由 MCU 提供、LDC 的时序是确定的。 如果 MCU 无法提供40MHz 频率、则考虑使用类似 CDCE913的 PLL。 这样、MCU 时基将与 LDC 转换速率保持一致。

    对于退出睡眠模式、时序由内部振荡器控制-在发出 I2C 命令唤醒后、内部时钟需要16384个周期才能开始转换。 您可以通过使用固定传感器执行2次转换来测量内部振荡器频率:
    首先是内部振荡器、然后是外部振荡器。

    此致、
    Christo