This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004技术文档中的参考问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671076/fdc1004-reference-issues-in-techncal-documents-for-fdc1004

器件型号:FDC1004

在参考文档中有点混淆

1. "TI Designs:基于电容的液位感应传感器参考设计。"

A.第6页、4.1层高度计算图2. 我认为图2中显示的 RL 参考高度应为 HL、而不是 HR。

B.第12页图9请显示如何配置通道4。

2."TI 电容式感应:有源屏蔽的输入和输出"

第6页、图8显示了使用 SHLD1屏蔽的 CIN2、并认为它应该是 SHLD2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 让我就您在下面的问题发表评论。

    [引用 user="George Sgourakes">1.  "TI Designs:基于电容的液位感应传感器参考设计。"

    A.第6页、4.1层高度计算图2. 我认为图2中显示的 RL 参考高度应为 HL、而不是 HR。[/引述]

    参考水平传感器(RL)的高度为(HR)、表示参考高度。 液位传感器(液位)的高度为(HL)、表示液位高度。 很抱歉造成混淆。

    [引用用户="George Sgourakes">B. 第12页图9请显示如何配置通道4。[/报价]

    通道4是浮动的、没有连接电极。

    • CIN1–电平电极
    • CIN2–参考液体电极(RL)
    • CIN3–参考环境电极(RE)
    • CIN4–浮动、未连接电极

    [引用 user="George Sgourakes">2. "TI 电容式感应:有源屏蔽的输入和输出"

    第6页、图8显示了使用 SHLD1屏蔽的 CIN2、并认为它应该是 SHLD2。[/引述]

    应用手册的这一部分包含一些拼写错误。 以上段落应与 FDC1004数据表中的措辞一致、即:

    在差分测量中、SHLD1分配给 CHN、SHLD2分配给 CHM、其中 n < m。例如、在测量 CIN1–CIN2中、CHA = CIN1、CHB = CIN2 (请参阅表4)、SHDL1分配给 CIN1、SHDL2分配给 CIN2。

    图8显示了一个不相关的示例、其中仅以下组合有效:

    • CIN1-CIN3
    • CIN1-CIN4
    • CIN2-CIN3
    • CIN2-CIN4
    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我在查看这些数字时有监督。 关于 HL 和 HR 的第一个问题。 术语 HR 是参考高度、HL 是水平高度、因此工程图确实正确。 这是令人困惑的、因为参考液位传感器(RL)与参考高度(HR)相关、而液位传感器(液位)与液位高度(HL)相关。 此外、如果使用环境传感器(RE)、则其高度与参考水平传感器(HR)相同。

    很抱歉让人困惑!

    此致、

    Luke