https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672171/iwr1443-interface-iwr1443
器件型号:IWR1443主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
如何将 IWR1443 IC (仅 IC 而非 IWR1443升压板)与微控制器连接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672171/iwr1443-interface-iwr1443
器件型号:IWR1443如何将 IWR1443 IC (仅 IC 而非 IWR1443升压板)与微控制器连接
您好!
e2e.ti.com/.../5023.HardwareDesignChecklist_5F00_V0p7fix_5F00_IWR1443_5F00_SWRR150.xlsxt 提供了一个硬件检查清单(随附)、用于标识不同的信号类别。
请注意遵循 PinMux 的数据表。
通常、雷达具有3个通信接口中的1个、以及一个辅助 UART 数据接口
4线 SPI 从设备
SPI_CLK、SPI_CS、SPI_MISO、SPI_MOSI 需要额外的信号 AR_HOST_INTR
2线控制 UART、1 MSS Logger 辅助数据 UART (与 XDS 110仿真器兼容) USB、可使用 OutofBox 软件、Uniflash 和可视化工具
AR_RS232Tx、AR_RS232Rx
AR_MSS_LOGGER (辅助数据)
AR_BSS_LOGGER (可选测试点)
CAN D
注意:SOP、JTAG、控制 UART 和辅助数据 UART 通过板载 XDS110提供。 您可以有一个外部 XDS110,需要设置 SOP 引脚默认值。
有所需的代码加载接口
QSPI_CS、QSPI_CLK、QSPIData -主器件、从闪存加载代码
JTAG
TMS - GND (如果未使用)、TMS、TDI、TDO、TCK 至 XDS 110
I2C (可选)
AR_SCL、AR_SDA
SOP[0、2]、nRST -这些用于引导模式
一些 SOP 引脚是多用途的。
AR_TDO_SOP0 -用于操作或编程使用的上拉电阻器
AR_SYNC_OUT_SOP1 -用于操作或编程使用的下拉电阻器
AR_PMIC_CLKOUT_SOP2 -用于编程的上拉电阻器、用于运算用途的下拉电阻器
CLKP、CLKM - 40MHz 晶体、带负载电容器
(CSI2/LVDS - HS_DEBUG)高数据速率输出- LVDS 引脚 SOFrame、帧时钟、时钟、(1-2、4)数据(可选)
GPIO[2..0]
GPIO-0通常是测试点时序触发器
用于电平检测的 GPIO-1 TIDEP 0091是一个用于校准"1"的输入、测量值为"0"
AR_SYNCIn -启动与外部事件同步的雷达帧(可选)
AR_SyncOut -表示雷达帧已启动(测试点)
AR_OSC_CLOCKOUT -将40MHz 晶振调节时钟输出到测试
AR_MCUCLOCKOUT -未使用
AR_ANATEST[4.1]、AR_VSENSE、AR_ANAMUX -辅助 ADC 输入可以是 GND
AR_WARMRST -需要上拉-测试点
AR_nError_IN - Needs PULLUP -中的功能安全错误
AR_nError_out - Needs PULLUP -功能性安全错误输出(测试点)
应从 EVM 复制电源和去耦
VIOIN -可以是1.8V 或3.3V、仅在 EVM 上测试为3.3V
EVM 的其他直流电源副本
射频- Tx1、2、3 Rx 1、2、3、4 - 50 Ω 射频转换焊球、GND 焊球特殊处理、特殊接地覆铜、特殊层叠。 需要遵循这些布局元素
EVM。
从 EVM 原理图开始、然后解析每个接口
此致、
Joe Quintal