This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:MMWAVE-DEVPACK:fdti 驱动程序可以#39;t 正确安装。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671621/mmwave-devpack-mmwave-devpack-fdti-driver-can-t-be-installed-properly

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

您好!

更新 AR-DevPack-EVM-0.12的 FTDI 驱动程序时遇到问题

我通过尝试 C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\rf_eval\FTDI 和 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\FTDI 来更新驱动器。

全部失败。

那么、您能帮我解决这个问题吗?

注:我使用的是64位 Windows 10。

此致、

Mounika。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mounika、

    它看起来不像您有最新的驱动程序版本。 您是否想更新到 DFP 1.0和 SDK 1.2? 这可能会解决您的问题、但如果不能解决、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    它解决了我的问题。 感谢您的回答。

    此致、

    Mounika