This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:在5米高的储罐中使用电容式感应粘性熔油

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC1004, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671750/fdc1004-using-capacitive-sensing-for-viscous-furnace-oil-in-5-meter-tall-tank

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他部件:FDC2214FDC2214EVM

我们正在为热解厂工作、我们希望在该厂测量输出油箱的油位。

液体粘性强、可能含有沉积物。 这就排除了使用底部压力传感器测量液位的规则。

储罐可能会溢出、如果使用的话、可能会损坏超声波或雷达类型的传感器。

我想知道这种液位传感解决方案是否可用于此类应用中的液位测量

此外、我们是否应该担心存在机油时的激励信号。

此致