This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:ldc1000

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670868/ldc1000-ldc1000

器件型号:LDC1000

我是否可以使用具有外部8MHZ 晶体板的 LDC1000 click 板通过代码与 Arduino 进行通信。

请回复

谢谢

S.nagajothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不熟悉 LDC1000点击板、但我在网站上找到了以下文档: www.tme.eu/.../mikroe-1583.pdf
    如果这是您所参考的电路板、那么只要您具有正确的引脚分配以及适当的供电电压和 I/O 电平、它就应该与您的 MCU 配合使用。
    您还可以参考 LDC1000EVM 作为使用 MSP430的示例、或考虑使用 LDC1101EVM、LDC1101EVM 是器件系列的第二代产品、对性能进行了大量改进。 有关更多信息、请参阅 LDC 器件选择指南(www.ti.com/.../SNOA954)。
    此致、
    Luke
x 出现错误。请重试或与管理员联系。