This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:关于 Ton 行为

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671277/drv5013-q1-on-the-behavior-of-ton

器件型号:DRV5013-Q1

大家好

在图 13和图 14的数据表中、它在启动时变为低电平。

请告诉我以下有关此行为的信息。

1、从 H 到 L 的时间

2、从 L 到 H 的时间

3、从 H 到 Ton 末尾的时间。

另请告诉我变体。

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    感谢您关注 DRV5013-Q1。 我找不到任何有关您所询问的时序参数的测试数据。 我已联系我们的验证团队获取信息、当我收到他们的回复时、我会告诉您。  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    根据仿真结果、设计团队表示室温下相关参数的典型值如下:

    t1/t_on = 60%

    t2/t_on = 20%

    t3/t_on = 20%

    其中 t_on = T1 + T2 + T3具有数据表第6.5节中定义的典型和最大规格。

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha-San

    感谢您的回答。

     

    我将向客户报告。

     

    此致、

    高志林